欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

凸模和凹模的安装方法

  • 2021.12.27 15:28:52
  • 米思米
  • 2988

凸模和凹模的安装方法

凸模安装方法

 

种类

安装方法

备注

a

法兰固定

利用刀柄部位保持位置与垂直,利用头部防松脱。

圆形凸模标准型。具备防松脱的可靠性。

b

法兰(利用缺口圆定位)

利用刀柄部位保持位置与垂直,利用头部防松脱。

将缺口圆形状的刀柄部分插入利用WEDM加工出的孔中进行定位。

c

利用定位销定位

利用定位销决定位置精度,利用头部固定。

利用NC加工出定位孔,更易于进行定位。多用于汽车凹模。

d

利用调节销固定

利用刀柄部位保持位置与垂直,利用螺纹固定头部。

易于更换凸模。

e

螺纹固定(攻丝)

利用冲孔板保持位置与垂直,利用螺纹防松脱。

精度、防松脱的可靠性高。不适用于细凸模、厚板冲切。

f

键槽固定

利用键固定凸模的沟槽部位。

易于安装、更换凸模。多用于卸料板为基准的精密凹模。

g

支架固定

将凸模的头部螺纹固定在支架上。

易于更换凸模。当冲孔板与卸料器的间隙较小时,使用这一方式。

h

球锁

利用专用固定器中的钢球锁定并固定凸模的凹槽。

利用钢球顶起销钉,可实现一键拆装。多用于汽车凹模。

i

锥度固定

利用锥度部分固定。

由于头部是通过冷墩工艺加工,所以价格低廉。常用于小直径凸模。

j

锥度+卡环

利用专用卡环保持锥度部分。

利用专用卡环,更易于固定头部强度较高的锥头凸模。

 

凸模的固定方法

冲孔板基准
 
(图1)

最普通的方法是将凸模压入冲孔板,所以易于生产。如果凸模的同轴度以及冲孔板的孔加工精度不足,则凸模与凹模之间的间隙易于出现大小不均的情况,所以不适用于间隙较小的凹模。

卸料板基准
 
(图2)

这一方法主要应用于薄板高精度凹模。
利用靠近凸模和凹模的卸料板引导凸模的刃口,可将精度误差控制在最低限度。利用间隙配合与冲孔板固定。

 

凸模与凹模的调整方法

重新抛光时利用凸模调整垫圈、垫片、凹模垫片,可以在不改变凸模和凹模高度的情况下重新抛光。

凸模和凹模的安装方法

通过使用间隙调整垫圈、衬垫等,易于进行凹模的位置调整。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities